This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:LM3150:

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561504/lm3150-lm3150

器件型号:LM3150


工具/软件:

您好!

我使用 LM 3150 从 26V 降低到 21.3。

输入应为最大值 2.3A

为磷酸铁锂电池充电。

当我首先连接 26V 的输入、然后电池就能正常工作。

如果先连接电池、它将破坏控制器的第二次或第三次响应。

您能帮我节省芯片吗?

它非常紧急。

谢谢你

INGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ingo、

    请根据您的条件共享原理图并填充了 Excel 工具。

    LM315XQUICK-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    首次连接蓄电池时、蓄电池的预充电情况是什么?

    此致
    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ingo、

    当输入断开时、首先连接电池【具有一些预偏置电压,未完全放电】时、电流将流过降压转换器高侧 MOSFET 的体二极管并为输入电容器充电。 这将导致较大的电流尖峰、并可能损坏 MOSFET。  
    您可以尝试 将二极管与 LM3150 的输出串联、以防止电池电流流向输入端。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    我想到了这个、但它会对效率进行评级。

    也许有另一种方法来摆脱尖峰?

    此致

    INGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记告诉您 MOSFET 没有损坏。

    它始终是 LM 3150。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将查看详细信息并返回给您。 如何连接 EN 和 SS?  

    请根据您的条件共享原理图并填充了 Excel 工具。

    LM315XQUICK-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    首次连接蓄电池时、蓄电池的预充电情况是什么?

    请提供上述信息、以了解您的申请和问题

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ingo、

    您是否有机会检查以上几点? 此外、请如前所述分享原理图和填充的 Excel 工具。

    此致

    Arpita