请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ24610工具/软件:
尊敬的团队:
使用 BQ24610 的客户电路板上存在烧坏问题。 他们认为在充电时发生了烧毁。 它们的输入条件为 24V@3.8A 、电池电压范围为 15V 至 20.5V。 请检查损坏图像和原理图、并告诉我此问题的原因以及如何改进。
e2e.ti.com/.../BQ24610_5F00_Schematic-and-Burnt-image.pdf
此致、