Other Parts Discussed in Thread: TPS40090
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40090工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
ME 和 My 计划开发 2.2kW 的交错降压/升压转换器 (Vin=400V、Vout=290V - 380V、Iout=6A)。 我们计划使用器件型号为 TPS40090 您能阐明将该 IC 用于 OUT 应用的可行性。
如果有任何设计计算工具、请与我们分享