This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:适用于 FPGA 和控制器应用的 PMIC

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569238/tps6521905-pmic-for-fpga-and-controller-applications

器件型号:TPS6521905


工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

我的客户目前正在评估 PMIC、以便在包含 Microchip PolarFire FPGA 和控制器的系统中使用。 我们正在寻找满足以下要求的电源管理 IC:

  • 输入电压 :~5.5V
  • 输出
    • 电压范围:1V 至 3.4V
    • 输出数量:至少 3 个端口
  • 都可以实现电源时序控制
  • 简单的电压配置 :可以通过外部电阻器或类似的方法。
  • 启动时不依赖于外部通信

我们在您的网站上发现有几款产品似乎符合这些标准。 为了帮助我们缩小选项范围、您能为我们的用例推荐最合适的产品吗?

请注意、在此阶段、所需的 LDO 输出数量仍未确定。

此致、
Komatsuda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Komatsuda-San、  

    看一下您的要求、  
    我想提出以下任何一项建议

    TPS650250

    • VIN:2.5-6 V
    • 3 个降压转换器、3 个 LDO
    • 全部可通过电阻分压器从外部调节
    • 用于时序控制的单独使能引脚

    TPS65053-Q1:

    • 输入电压:2.5V 至 6V(降压稳压器)、1.5V 至 6.5V (LDO)
    • 2 个降压转换器、3 个 LDO
    • 可通过电阻分压器调节降压稳压器和两个 LDO、LDO3 固定为 1.3V
    • 用于时序控制的单独使能引脚

    如果您对上述器件有任何其他疑问、敬请告知我们。
    或者、 当您考虑特定数量的降压稳压器/LDO 时、如果您想获得更多建议、  

    此致、  
    Sarah