This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:关于 TPS7A94 的输入电压降额的查询

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569321/tps7a94-inquiry-on-input-voltage-derating-for-tps7a94

部件号:TPS7A94


工具/软件:

您好、

随附的是原理图。 我的要求是将 5.3V 电压调低至 5V。数据表指定的输入电压范围为 1.7V 至 5.7V、但它不提供输入电压的降额曲线。

您能否说明在这种情况下如何考虑输入电压的降额?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Misba、

      该 LDO 没有特定的输入电压降额。 只要您在  数据表中提供的建议输入电压范围(本例中为 1.7V 至 5.7V)内工作  、稳压器就应该正常运行。

    唯一的限制是散热引起的热量、但在您指定的条件下没有风险。

    谢谢、

    Vahnroy