This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:TPS7A85 设计在 webench 和数据表之间不匹配

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567718/tps7a85-tps7a85-design-mismatches-between-webench-and-datasheet

器件型号:TPS7A85


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在设计一个 为 ASIC 供电的电源电路。 它是使用 TPS7A8500RGRR 的 1.5V 输入和 1.2V/3.6A 输出设计。 有关 VDO 的数据表、这些参数似乎可以正常:请在“TPS7A85数据表(修订版 A)、图 23 和图 24“中找到、对于输入为 1.5V/4A、VDO 低于 300mV、因此可以输出 1.2V/3.6A。

但是、当使用 webench 检查时、键入“Vin min=1.5V、Vin max=1.55V、Vout=1.2V、Iout max=3.6A“、它表示“设计更新失败。 LDO 压降不符合要求“、 如果我将 Vin 更改为 1.55V、webench 可以正常启动。 但在这种情况下、“安全工作区“图不同于数据表中的 Raco 图、图 60:

那么、您能帮助检查一下这两个问题吗?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lu、

    我正在研究 webench 误差。 数据表中的图标记为 Vin-Vout、WebBench 中的图处于输入电压状态。 在进行数学计算时、它们排列相同。

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vahnroy、

    感谢您的及时回复、我仍有一些困惑、请告知:

    1.对于我的应用 、“使用 TPS7A8500RGRR 时的 1.5V 输入和 1.2V/3.6A 输出设计“、数据表允许 1.5V 输入电压、而 webench 不允许:

    • 以下是数据表中的证据:

    您可以在上面的图 23/24 中看到、我绘制了一条红线以指示 1.5V 输入端的位置、这两条红线都显示 1.5V 输入端的 VDO 低于 300mV (Iout=4A 高于 3.6A)、这意味着 1.2V 输出正常;

    另一个如上文第“6.5  电气特性“章中所述、这表明 1.4V Vin 的可能 VDO 为 215mV、因此 1.5V Vin 也可能低于 300mV。

    • 这就是它在 webench 中的样子:

    我输入上面的参数、然后点击“open design“、然后会弹出错误:

    因此、webench 会发出输入电压不正常的警告、当我将 Vin 更改为 1.55V 时、webench 可以正常启动:

    因此、数据表和 webench 之间存在一些错误、您认为什么? 我应该遵循哪一个结果?

    2.

    • 如上所述设置 Vin=1.55V 并在 webench 中进行设计时、“安全工作区“图 X 轴如以下导出标签中所示:

    我通过“另存为-xlsx“选项下载此图表的数据、数据为:

    输入电压 安全工作区@安全工作区 安全工作区@工作点
    1.4 2.169197397.
    1.4515152. 2.72793006.
    1.503030303. 3.286662723
    1.5545455 3.845395386 3.6.
    1.606060606 4.

    看起来像是 webench 仿真、Iout=3.6A 的最大允许输入电压为 1.55V。

    • 这就是我可以从数据表中得到的结果:

    我画一些线以等分形式分割 0.25~0.5V (Vin-Vout、它是 VDO)、可以估计当 VDO=0.3V 时、Iout 高于 3.6A、这与 webench 中的结果相冲突。

    我确实可以遵循哪些结果、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接我的 SCH:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lu。

    您可以尝试将环境温度更改为 25 并重新运行设计吗?

    谢谢

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vahnroy、

    感谢您的答复。 这个是 25 度。 环境温度输入、保持应用所需的其他输入:

    现在、webench 仍然警告我、就像 30 度一样。 情况:

    因此、我必须将输入更改为 1.55~1.57V、webench 启动:

    在这种情况下、 “安全工作区“图表数据似乎与昨天没有变化:

    输入电压 安全工作区@安全工作区 安全工作区@工作点
    1.4 2.169197
    1.4515152. 2.72793.
    1.503030303. 3.286663
    1.5545455 3.845395 3.6.
    1.606060606 4.
    1.657575758 4.

    我是否可以假定这只是一个 webench 问题并忽略、将 1.5V 输入作为数据表?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    是的、您可以忽略它。 数据表优先于其他任何内容。 我已经审核了您的原理图和用例、发现没有问题。

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vahnroy、我会按照您的建议去做的。