This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:WEBENCH®︎ Designer TPS61040

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572066/tps61040-webench-designer-tps61040

部件号:TPS61040


工具/软件:

你(们)好

我们有一个基于 TPS61040 的电源项目、具有以下特性:
VIN
:3.3V Vout:5.0V
Iout max = 0.4A 电源
原型变得不稳定。
在使用 WEBENCHRegisteredDesigner TPS61040 时、我确认无法生成该工程。
根据数据表、工程特性与稳压器一致。
您能帮帮吗? 
BR
Gilberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilberto、

    TPS61040 的电流限制通常为 400mA。 在输出功率为 2W 的设计中、需要大约 2.5W 的输入功率、这意味着输入电流约为 0.75A、如果您随后计算出峰值电流、则该值将在 1A 范围内。 因此、您需要一个峰值电流限制设置为 1A 的器件。 我预计您的设计的输出电流低于 150mA。

    此致、
    Brigitte