This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:最大输出电容

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573335/lm27762-max-output-capacitance

器件型号:LM27762


工具/软件:

您好!

LM27762 的输出电容最大值是多少? 客户正在查看使用 250 μ F 电容(他需要大容量电容-不确定原因为何如此之多)。

数据表指出、控制环路稳定性受 Cout 的影响、因此我可以想象一下不是...、但想问。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    250uF 对于 LM27762 来说太高。

    请尝试了解客户的应用挑战。

    此外、还请要求他们估算总有效 输出电容。  一种方法是将其放置在远离 IC 且靠近负载的位置、从而降低有效电容。

    BR、Febin