This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65625-Q1:Sch Review

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM65625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577086/lm65625-q1-sch-review

器件型号:LM65625-Q1
主题: LM65625 中讨论的其他器件

您好的团队、

您能帮助更新 LM65625-Q1 SCH、如下所示? 谢谢

LMR38015-Q1 LM65625-Q1 SCH.pdf 

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Xiaowi:

    LM65625 的输入电压范围是多少?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    输入电压将为  16V 至 38V(24V 电池系统)

    BTW、我们是否有适用于此器件的 Excel 设计工具?

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Xiaowi:

    我在离开、直到星期三。 “那我就回去了。“

    您可以使用以下 Excel: www.ti.com/.../LM656X5-CALC

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan

    您能帮助我们反馈一些意见吗?

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Xiaowi:

    1) 电感器有点低。 我建议将电感增加到 6.8 μ H、使其处于建议的纹波范围内。

    2) 前馈电容 C228 过高。 我建议完全移除它、因为电解电容器的 ESR 零点已经提升了相位。

    3) RC 缓冲器值,如果放置,必须通过实验确定。 我不能对它们发表评论。

    此致、

    Niranjan