This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:LED 驱动器的电流消耗

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581863/lp5009-current-consumption-of-led-driver

部件号:LP5009


大家好、E2E 专家:

我在项目中使用了 LP5009 作为 LED 驱动器。
我以前使用 4 个 RGB LED、
当我用 60%的意图发光这些 LED 时、当它们发光时、它们大约消耗 25 –30mA。
当我将强度降低到 20%时、他们会消耗诸如 13mA 之类的 aroun、即使我还能进一步降低强度、因为它具有相同的电流消耗。

原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家会检查和回复你很快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LP5009 具有 9 个通道、4 个 RGB LED 将占用 12 个通道。 我想知道 RGB LED 是如何连接到 LP5009 器件的? 系统中使用了多少个 LP5009?  

    此外、您在哪里以及如何测量电流?

    此致、

    Hongjia