This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792 是否支持通过电池为 SYS 供电?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583131/bq25792-does-the-bq25792-support-powering-sys-from-battery

器件型号:BQ25792
第 BQ25798 主题中讨论的其他器件

BQ25798 显示它支持备用模式、当 VBUS 不存在时、它通过 PMID(而不是 SYS)为系统供电。 如果我只需要为 LiPo 充电、并且在未连接充电器时通过 SYS 使用电池电压、则是否需要这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norbert:

    备用模式假定系统始终连接到 PMID。  当 VBUS 通电时、VBUS 和 PMID 之间的 FET 完全导通。  VBUS 电流流经 PMID。  移除 VBUS 电源后、充电器快速开始反向工作、并在 PMID 上保持电压。  SYS 引脚始终通过内部 BATFET 连接到电池。  因此、SYS 引脚上的任何负载都会获得电池电源、当 VBUS 供电时、在 PMID 填满后将获得剩余的任何功率。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢