This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:LM5164 振铃问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208, LM5164, LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584954/lm5164-lm5164-ringing-issue

部件号: LM5164
主题: LM5163 中讨论的其他器件

TIDA-010208 作为参考电路图
我设计了 LM5163 的电路图、并将 LM5164 应用于实际器件。
LM5164 当前出现振铃现象。
我应该进行什么调试来解决振铃问题?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sung:

    您正在谈论哪种振铃 — 您可以详细说明/显示波形吗? Vin、IO 的工作条件是什么? 如果负载电流非常小、该器件将进入 DCM、您可以在电感器电流变为 0 后在 SW 节点波形中看到振铃。  

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当负载电流低于它进入 DCM 的 A 值时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sung:

    看到振铃的电流是多少? 为了确认是 DCM 运行导致的、您能否提供上述要求的波形?

    CCM 和 DCM 边界处的输出电流的计算方法如数据表中所述

    峰峰值电感电流纹波 (del_Il) 取决于运行条件和电路参数。 要计算此值、请查找数据表公式

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        

        

    您好、这是一个振铃问题的波形。  

    当出现振铃噪声时、我可以清楚地定期听到高音调和低音调音调之间的噪音切换。
    第一幅和第二幅图像 捕获了 高间距噪声 听到了。
    第三和第四幅图像 也是在高间距噪声条件下捕获的。

    作为参考、电源输入电流会在之间重复循环 6–7mA 然后突然跳到周围 90mA 、并且这种模式不断重复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yurin:

    您能标记波形吗? 还列出了测试条件 (VIN、 负载电流 等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CH1 VIN 、则 ch2 为节点 在 L2 之前 、CH3 是节点 L2 之后


    测试条件: Vin = 48V  (电源)、 无外部负载 。  
    然而、如上所述、电路板在内部汲取波动的电流 6–7mA 高达 90mA ,即使在空载条件下也是如此。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yurin:

    前两个图像的负载电流是多少? 从 SW 节点波形可以看出、前两个图像的负载电流看起来更高 (CCM)。 您能否提及正确的测试条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测试过程中负载电流没有发生变化。
    工作台电源被设置为 48V、1A、CV 模式 和保持固定。

    如前所述、电路板(或 DC/DC 转换器)会在图 1-2 和图 3-4 中所示的条件之间定期切换。
    可闻噪声也在高音调和低音调音调之间交替。

    高间距噪声 输入电流突然增加到约 90mA
    低间距噪声 输入电流会下降至约 6–7mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yurin:

    在第一对图像中、SW 节点波形看起来像 CCM 模式、工作频率~100kHz

    在第二对图像中、SW 节点波形看起来像 DCM 模式、跳跃频率< 10kHz。

    它显示在第二种情况下负载电流有所降低。  如果存在一些定期/脉动负载、请仔细检查。  

    请探测负载电流。 我认为随着负载电流的变化、消耗的输入电流也发生了变化。