Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24075T
器件型号: BQ24075
您好:
我一直使用 BQ24075 测试新电路板、除了充电外、一切都正常。
当我将 4.2V 连接到输入时、我会看到电源正常 LED 亮起、但充电 LED 没有亮起。
从 4.2V 电源汲取的电流为零、因此不会对电池充电。
TS 引脚上的电压为 3.52V、略低于 3.54V 的电池电压。
我知道、由于电流源电流为 75uA、电压应该约为 0.75V、因此此处出现了问题。
此外、在移除充电和电池电源的情况下、TS 引脚具有高接地阻抗。
如能提供任何协助、将不胜感激。
此致、
Conor。