This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:AFE 设置和 bqStudio

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573108/bq41z90-afe-settings-and-bqstudio

器件型号: BQ41Z90
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我阅读了一篇类似的文章、其中介绍了 bq41z90 的 AFE 设置以及它们与 TRM 的不匹配。

bq41z90 TRM 中的 AFE 设置说明似乎是从另一个 TI 器件提出的、对于 bq41z90 来说并不正确。

例如、 bqStudio 中的 bq41z90 上没有针对 0 或 1 的 RSNS 设置。

相反、可以在“Data Memory“->“Settings"中“中找到 AFE 设置、如下所示。

是否有关于如何在 bqStudio 中为 bq41z90 配置 AFE 值的任何更新?

谢谢、
Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    尚未更新 TRM。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    您是否有任何东西可以让我们知道就阈值而言 AFE 位的转换结果?

    例如、我看到 7 或 8 位必须转换为特定的值。  OCC 具有 7 位的组合、标记为 SC_OCC_SELx。

    我假设设置它们都将得到最大阈值、但最好知道实际值是什么。  

    这一点很重要、因为它设置了基于 AFE 硬件的安全阈值截止频率。

    谢谢您、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    对此有任何更新?

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    发布新的 TRM 后、BQ41Z90 产品页面将提供新的 TRM。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Diego。

    我将在新 TRM 推出时在产品页面上保留选项卡。

    此致、
    Kevin