This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:适用于双化合物充电器的 IC - SLA 和锂离子电池 (50V、20A)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751, BQ25856EVM, BQ25751EVM, BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586539/bq25751-ic-for-dual-chemistry-charger---sla-and-li-ion-50v-20a

器件型号: BQ25751
主题中讨论的其他器件: BQ25856EVM、、 BQ25750、BQ25756

尊敬的 TI 工程师:

 

我们的目标是打造一款满足以下需求的器件 可以为两种电池化学物质充电 密封铅酸 (SLA) 一些差异

器件要求包括:

  • 支持 1 至 16 节电芯
  • 可处理高达 20A 的充电电流

最初、我们考虑了 BQ25856、但它不支持 SLA 电池化学成分。 但是、BQ25751 支持 SLA。

在考察了这两个芯片的每个评估模块 (BQ25856EVM 和 BQ25751EVM) 后、它们的设计似乎相同、具有不同的禁止放置 (DNP) 元件。

image.png

 

我的问题是:

  1. 这是否意味着我可以使用相同的 PCB 设计、只需改变组装的元件(尤其是 IC 和一些无源器件)、即可使其同时适用于 SLA 和锂离子电池?
  2. 是否有任何 IC 支持为 SLA 和锂离子电池充电高达 50V 和 20A? 如果存在这样的 IC、它将解决我们的大多数问题。

 

谢谢、

Vince