This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR61428:升压 IC 建议

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61047, TPS61372L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586725/lmr61428-boost-ic-recommendation

器件型号: LMR61428
主题中讨论的其他器件: TLV61047TPS61372L

您好:

我的客户正在寻找能够支持以下条件的升压 IC。

 - VIN = 5V、VOUT = 9V 或 13V、IOUT = 500mA 或更高

 -高效率,低噪音,低输出波纹

请推荐最合适的产品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议使用 TLV61047 和 TPS61372L。