Other Parts Discussed in Thread: LM5001-Q1
器件型号: LM5001-Q1
你好先生/马、AM、
我在理解 LM5001-Q1 时遇到了问题。 如果 Vin 引脚由 12V 电源供电、并且我已采取阻性布局、使 EN 引脚上的电压为 0.6V((IC 处于待机模式)。 根据我通过数据表的理解,开关不会发生, IC 不会升压或降压,但 IC 会产生 0V 输出或 12V 后输入. 请尽快指导。
谢谢。此致
Akanksha.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Akanksha、
感谢您使用 e2e 论坛。
数据表中提供了 EN 引脚的阈值。 
如果 EN 引脚低于使能阈值、器件将保持关断模式、并且不会进行开关。
此时的输出电压取决于拓扑。
在典型的升压拓扑中、有一条通过电感器和转发二极管从 VIN 到 VOUT 的直接路径。 这意味着 VOUT 将始终处于 VIN 电平、即使器件处于 SHUTDOWN 模式也是如此。
在反激式或 SEPIC 拓扑中、没有此类直接路径、因此 VOUT 在器件关闭时将保持在 0V。
此致、
Niklas