This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:500mA 处的 TPS25946 电流限制精度

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584851/tps25946-tps25946-current-limit-accuracy-at-500-ma

器件型号: TPS25946

TPS25946 数据表 SLVSGA8B 中的图 7-13 显示电流限制精度低于 1A 吗? 从图中可以看出、在 500mA 上、精度介于–15%至+15%之间。 这是正确的吗?

如果我无法使用图 7-13 来实现电流限制精度、500mA 的电流限制预期的精度是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric



    您可以使用这个图

    此致

    Sailendra