This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:TPS92515-Q1 中电流校准功能与 TPS92515HV-Q1 的阐述

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92643-Q1, LM3406HV-Q1, TPS92642-Q1, TPS92515-Q1, TPS92515HV-Q1, TPS92515AHV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589672/tps92515-q1-clarification-on-current-calibration-feature-in-tps92515-q1-vs-tps92515hv-q1

器件型号: TPS92515-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS92515HV-Q1TPS92515AHV-Q1、TPS92643-Q1 、TPS92642-Q1、LM3406HV-Q1

尊敬的 TI 支持团队:

我正在评估用于汽车 LED 驱动器应用的 TPS92515-Q1 和 TPS92515HV-Q1、希望了解电流校准功能。

TPS92515-Q1 的产品页面将其描述为具有“电流校准“、但数据表或应用手册中未明确记录此功能。 同时、论坛讨论建议仅 HV 型号包括开启校准、以提高电流调节精度。

请确认:

  1. TPS92515-Q1 是否包含与 TPS92515HV-Q1 相同的导通校准功能?
  2. 如果不是、这两者之间的输出电流精度预期差异是多少?
  3. 是否有任何能够量化此差异的内部特征数据或应用指南?

我们旨在实现汽车级 LED 电流调节、并需要了解非 HV 型号是否符合我们的精度要求。

感谢您的支持。

此致、
Voon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Voon:

    峰值电流调节精度由 数据表电气特性部分中的峰值电流比较器阈值电压“Vcst"决定“决定。 TPS92515-Q1 和 TPS92515HV-Q1 的此规格相同、如下所示。 TPS92515AHV-Q1 移除了内部校准电路、因此、Vcst 规格更宽(最大值-最小值)、表明“AHV" 器“器件的精度降低。

    如果输入电压大于 42V、应使用 TPS92515HV-Q1、否则可以使用 TPS92515-Q1。

    请注意、我们一直在专门讨论峰值电流稳压器的精度。 对于 COFT 器件、输出电流的总精度也受其他因素的影响、例如通常为+/- 20%的电感器容差。

    如果需要优先考虑电流精度、具有补偿功能的传统闭环反馈架构将更加准确、但速度不会像 COFT 架构那样快。 例如、LM3406HV-Q1 是一款具有反馈功能和集成式 FET 的单通道 1.5A 降压转换器。  对于更高的电流、您可以考虑使用具有集成 FET 的 TPS92643-Q1 单通道同步 3A 降压 稳压器、或使用可提供高达 5A 脉冲电流的 TPS92642-Q1。

    此致、

    Zach