This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08-Q1:TPS27SA08 器件的负载突降

Guru**** 2648035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586509/tps27sa08-q1-load-dump-for-tps27sa08-parts

器件型号: TPS27SA08-Q1
主题: TPS27SA08 中讨论的其他器件

ISO 16750-2 负载突降有负载突降要求。 现在、我们正在设计新的控制器。 我们在数据表第 6 页(第 7.1 节“绝对最大额定值“)中不清楚“ TPS27SA08 的电源输入端的最大瞬态电压 (VTR2)“。 该电压指的是 54V 直流。 您能否提供瞬态电压脉冲(时序)详情? TPS27SA08 是否处理 58VDC 脉冲? 能否为用于保护 TPS27SA08 器件的 TVS 二极管提供指导?

有两个选项:

  1. 我们可以使用钳位至 58V 电压的集中式抑制器件
  2. 我们添加自己的 TVS、钳位到较低的电压、但随后该器件需要获取脉冲的所有能量、因为我们将钳位在低电压下、集中式抑制不会起作用。

 

我们不希望将 FET 与电池电源断开、因为我们已经遇到一些热问题、并且不希望另一个具有更大 Rdson 的 FET 在正常运行期间产生更多热量。 这意味着添加一个 TVS、将电压钳制到 FET 未损坏的位置、但随后 TVS 将承受脉冲的完全冲击。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chirag:

    我正在处理这个问题、并将返回给您。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有任何更新吗? 我们期待今天得到解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chirag:

    否、器件无法处理 58V、因为这违反了数据表规格。 绝对最大值为 54V、该器件应能在数十 us 内承受该电压。  

    选择 TVS 二极管时必须确保最大值不超过上述参数。 脉冲持续时间是多少? 如果时间小于 300ms、则二极管需要钳位到 40V;如果时间大于 300ms、则需要钳位到 36V。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS48000-Q1 是否支持高达 1KHz 的 PWM 频率? 如果 INP 引脚连接到 MCU 的 PWM 引脚 (1KHz)。 负载电流为 5A PWM。 我在数据表中没有看到任何 PWM 运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chirag:

    只要器件有足够的时间导通/关断 FET 并且未违反 FET SOA、该器件就应该在功能上正常。 当 FET 由于 INP 在再次导通之前变为低电平而关断时、延迟固定。 因此、随着频率的增加、最大占空比将降低。

    谢谢、

    Rishika Patel