Other Parts Discussed in Thread: BQ25758EVM, BQ25758
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ25758EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25758
我们计划基于 BQ25758 构建电池充电器/放电器、目前正在尝试使用 BQ25758EVM 开发硬件。 在我们的应用中、在放电期间、由于各种警报条件(电池具有自己的智能功能)、电池有时会关断、因此充电器芯片会断电、所有寄存器都会复位。 最终结果是、当发生这种情况时、当功率恢复时、默认寄存器值将有效、这意味着它将在 20A 的电流下开始充电。 这不是我们想要的!! 我们是否可以通过任何方式更改默认寄存器值来防止这种情况发生? 或者您可以为我们的问题提出的任何解决方案?