This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:用于更高直流总线的 LM5050-1

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591145/lm5050-1-lm5050-1-for-higher-dc-bus

器件型号: LM5050-1
主题中讨论的其他器件: LM5051

尊敬的先生:

我们能否通过添加与 GND 串联的齐纳二极管来产生 GND 偏移、从而使用 LM5050-1 以 130VDC Oring 电源。 请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jilani:

    请将 LM5051 用于 130VDC。

    尽管 LM5051 指出它是一个负侧驱动器、但它也可以在正极侧通过这些权变措施工作。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven Dhir:

    谢谢你。

    我可以请求您分享此配置的完整图像。 还需要说明此处使用额外 MOSFET 的原因以及该 MOSFET 的额定值是多少。

    注意:此图中未显示 GND 侧连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jilani:

    这是完整的图像。

    LINE、OFF、NFGD 悬空。

    很抱歉、我错过了 1 个关键点。

    使用额外的 MOSFET 来确保控制器的绝对最大额定值安全、因为它的额定电压最大为 100V

    请使用额定电压为 200V 的小信号 FET、因为高电流不会流过它。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的澄清。 它需要一个隔离式电源。 我们认为如下所示这样做、这样我们就不需要额外的隔离式电源、并且仅在建议范围内运行、除非齐纳二极管发生故障。 请检查并提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jilani:

    我们不知道它“可能“添加的复杂情况。 我提出的想法已经过测试和验证。

    从理论上讲、您的设计看起来可以。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我们将检查这两个,虽然我们更喜欢你的建议。