This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25763Q1EVM:通过使用 USB2ANY、是否可以通过 TPSS257xx-Q1-GUI 写入固件并检查读取 TPS25763-Q1 状态(电压等)?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25763Q1EVM, TPS257XX-Q1-GUI, USB2ANY, TPS25763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592902/tps25763q1evm-by-using-usb2any-is-it-possible-to-write-firmware-and-check-read-tps25763-q1-status-voltage-etc-with-tpss257xx-q1-gui

器件型号: TPS25763Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件: TPS257XX-Q1-GUIUSB2ANYTPS25763-Q1

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPS25763Q1EVM、并有问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

“问题“

我目前正在测试 TPS257xx-Q1-GUI、TPS25763Q1EVM 和 DisplayPort 显示器。


我已经了解了基本操作(在显示交替模式下显示)以及如何使用 TPS257xx-Q1-GUI。

因此、我正在考虑在大规模生产的产品电路板(如 TPS25763Q1EVM)上编写固件并检查各种 TPS235763-Q1 状态(电压等)。

请告知下面列出的问题。

——

(1) 是否可以使用 USB2ANY 使用 TPS257xx-Q1-GUI 写入固件并检查各种 TPS25763-Q1 状态(电压等)?

USB2ANY 是否会替换在 TPS25763Q1EVM 上实现的 TIVA MCU(似乎正在运行 USB-I2C 桥)?

*TPS257xx-Q1-GUI 配置指南(随附“SLvubx5c.pdf")“)

固件写入 5.1.1.2 固件更新:I2C
各种(电压等)状态检查:6 个遥测


*USB2ANY  
www.ti.com/.../USB2ANY

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    TPS25763EVM 不直接支持 USB2ANY、但可以使用该器件读取遥测寄存器。

    我们没有定义遥测寄存器的已发布文档、但我正在寻找可以提供给您的文档。

    此致、

    Chuck