This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:适用于 16S LiFePO4 的 PMP41115 自适应功能(最大 58.4V):所需的 BOM/设定点变化

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41115, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594059/bq25756-pmp41115-adaptation-for-16s-lifepo4-58-4v-max-required-bom-setpoint-changes

器件型号: BQ25756
主题中讨论的其他器件: PMP41115

尊敬的 TI 支持:
我正在构建 PMP41115 参考设计(主板+子板/保护板)、并需要对其进行调整 16 节磷酸铁锂电池包 (VBAT 最大值 58.4V)

请确认 最低要求的更改 可安全地支持 58.4V、特别是:

  1. VBAT 调节设定点 :到底是什么 跳线/电阻分压器标识符+值 单个振荡器来达到目标 58.40V. (不是 58.8V)?

  2. 电压裕度审查 :上的组件 VBAT/PPHV/HV 路径 必须升级(例如,任何 63V 大容量电容器 不限成员名额 60V MOSFET 、包括子板 FET)? 请列出 标识符

  3. 对于每一个所需的升级,你可以推荐 封装兼容 替换器件(或者需要更改 PCB/布局时提供指导)?

  4. 对进行任何必要的更改 补偿/电感器/电流限制 因较高的 VBAT、启动或瞬态振铃而引起的布局或注意事项?

目标:一个在保持 PMP41115 拓扑的同时对 16S LiFePO4 具有电气安全特性的原型。

谢谢、
Chex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 电源设计团队大家好、

    我将 PMP41115 参考设计作为基础、但需要针对 16 节串联磷酸铁锂电池组(最大充电电压= 58.4V)进行调整。

    默认的 PMP41115 使用额定电压为 60V 的 MOSFET 和电容器、这对于 58.4V 应用来说没有足够的安全裕度。 请告知我、PMP41115 要使其适应  16 节串联磷酸铁锂电池组 (最大充电电压= 58.4V) 、需要进行的改动非常小。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chex、

    对于该参考设计、输入电压是相同的? 如果是、则只需更换接触电池的组件。 这是 BQ25756 的输出晶体管和电容器。 TPSM356 的额定电压为 65V、因此也应调整其输入分量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您详细说明一下吗? 最大电压为 60V 的 16S LFP 电池需要更换哪些确切组件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chex、

    此帖子针对 BQ25756 进行了标记。 我是电池充电器方面的专家、但我不是 PMP41115 参考设计的设计人员。 我无法评论设计中的其他器件。

    根据原理图的第 4 页、MOSFET 的额定电压为 80V、电解电容器的额定电压为 63V。 陶瓷电容器的额定电压为 100V。BTST 二极管的额定电压为 100V。 您关注以下哪些额定电压?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我担心 额定电压为 63V 的电容器。 我担心没有足够的空间来为 60V 电池包进行充电/放电。 也许额定电压为 80V 至 100V 的等效器件会好得多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chex、

    对于充电器、看起来电容器是 C51、C60 和 C62。

    [引述 userid=“677974" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594059/bq25756-pmp41115-adaptation-for-16s-lifepo4-58-4v-max-required-bom-setpoint-changes VBAT 调节设定点 :到底是什么 跳线/电阻分压器标识符+值 单个振荡器来达到目标 58.40V. (不是 58.8V)?

    应根据数据表说明调整 R57。 我们还有一个设计计算器:

    此致、
    Michael Bradbourne