This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7002:并联 TPS7A7002

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7002, TPS7A54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590464/tps7a7002-paralleling-tps7a7002

器件型号: TPS7A7002
主题: TPS7A54 中讨论的其他器件

并联 TPS7A7002 输出是否可能出现此情况?  我需要为某些器件提供 3A 电流、但功率耗散会过高、无法满足结温要求。  Vin = 5.5V 或 6V、Vout = 5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我来向处理并行应用的工程师确认一下。 听了以后、我会更新您的信息、

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、KB、

    是的、PS7A7002 器件可以  并联以增加可用输出电流。

    然而、这种方法 并不 提供主动电流平衡、因此基准电压和压降行为的变化可能仍会导致随着负载或温度的变化、电流分布不均匀。

      对于较高电流的应用、我们通常建议考虑使用更现代的 TI LDO 系列   、例如 TPS7A83 或 TPS7A54、这可以改善稳定性、瞬态响应和热性能、在某些情况下还可以提高单器件的电流能力、从而无需完全并联。

    此致、
    Vahnroy