This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190:LM5190 问题、只能获得 5V 输出

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591350/lm5190-issues-with-lm5190-can-only-get-5v-output

器件型号: LM5190

大家好、LM5190 有一些问题

我们希望获得 48V 输出和 56V 输入。 我们遵循了 WEBENCH 的示例、仅将分压电压更改为 40k 和 680、并使用 38.3k 电阻器将开关频率设置为 610kHz。 但只有 5V 输出。 FB 引脚未接地、因此得到的值为 0.08V、对于 5V 输出来说是正确的。 我们还对电路进行了仿真(LM5190-Q,因为它是唯一的可用电路)。 问题可能是什么?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    我有几个问题来理解这个问题

    1.您使用的是 EVM【已修改为上述值】还是其他电路板?

    2.您的负载电流是多少? 什么类型的负载(纯电阻/E 负载 CC 模式/Cv 模式)?

    3.请注意,这是 CC CV 控制器。 如果达到 CC 设定点、电压可能会下降以保持 CC 电流。 您能展示任何波形 iL、Ion、Vo、sw

    4. 在无负载/轻负载的情况下,您能实现 48V 输出吗

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如 DS 中所述、我建议使用更高的反馈电阻器、以便并联组合大于 5k Ω。 40k Ω 和 0.68k Ω 的并联电阻将比建议的 5k Ω 小得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是问题所在。 我们还使用了 100k 和 1.7k 进行了测试、但这也不起作用。 我们过去遇到了大分压器问题、数据表中没有最大值。  

    显然、如果并联电阻不是至少 5k、则会变为预编程值 5V。  

    我们得到的电压约为 48V、电阻为 330k 和 5.6k。 所以现在它是有效的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    很高兴听到它解决了。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在按照 WEBENCH 中的示例使用 100k 和 3.4k Ω 电阻器后、我可以确认我也遇到了获得 5V 输出的完全相同的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louise、

    感谢您在 Webench 中指出这一点。我将与 Webench 团队联系。

    我建议您遵循数据表来获取设计建议、并遵循这些建议、以便 IC 正常可靠地运行。 在数据表中,我们已经显示了为可调输出选择反馈电阻器的建议,以便器件不会进入预编程的固定输出电压。

    此外、器件 Excel 工具还可指导您选择正确的值。

    https://www.ti.com/tool/download/LM25190-LM5190-DESIGN-CALC

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loise:

    解决硬件问题时关闭线程。