This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:内部 FET 短路后、TPS2117 在 VIN1 和 VIN2 之间建立环路

Guru**** 2741435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2117, TPS27081A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587583/tps2117-tps2117-looping-between-vin1-and-vin2-after-internal-fet-short

器件型号: TPS2117
主题: TPS27081A 中讨论的其他器件

我在使用 TPS2117 之间的 ORing 电源多路复用器 VIN1 VIN2
在我的设置中、 VIN2 = 5.05V 主电源、而 VIN1 = 5.1V 通常未通电。

运行一段时间后、 VIN1 和 VOUT 之间的内部 FET 电路将发生短路。

image-20251027-095457.png

施加 VIN2 后、其电压会反馈至 VIN1、从而导致 Pri 引脚 要关闭 VIN2 并选择 VIN1。
由于 VIN1 实际上悬空、TPS2117 将切换回 VIN2—创建一个 重复开关环路 VIN1 和 VIN2 之间。

原理图:  


我的假设

  1. TPS2117 与一起使用 TPS27081A 负载开关 、其中

    • R2 引脚 TPS27081A 的输出直接连接到 GND (无软启动)、以及

    • 负载具有 Cload≈400 µF

  2. 根据 TPS2117 数据表 浪涌电流 导通期间的电流可能非常高。
    我怀疑这个瞬态电流可能有 损坏内部 FET TPS2117 的接地、导致 VIN1–VOUT 短路和持续 VIN1/VIN2 开关环路。

您能否帮助确认此类浪涌电流是否会损坏器件、以及 TI 是否建议在这种情况下添加软启动或限制电路?