This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR66430-Q1:LMR66430-Q1:1V 输出的建议反馈配置

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR66430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598852/lmr66430-q1-lmr66430-q1-recommended-feedback-configuration-for-1v-output

器件型号: LMR66430-Q1

您好、

我有兴趣了解如何为我的应用使用 LMR66430-Q1。 由于反馈引脚需要电阻将稳压器设置为可调输出、因此我想确认设置 Vout = 1V 的正确配置。

根据数据表第 32 页中的公式 5 和 6、只要 不存在 5k Ω≤R_FBT≤10k Ω 且 R_FBB、输出就可以设置为 1V。 因此、将 R_ FBT 选择为 7.5k Ω 会将输出电压设置为 1.0V。

这是否可以得到确认、或者是否建议使用备用配置将输出设置为 1.0V?

感谢您的观看、

加登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caden:

    正确。 将 RFBT 设置为 5-10K Ω 且 RFBB = DNP 将使器件处于 VOUT = VREF 的状态。

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、谢谢你们的帮助!

    有一个好的,

    加登