This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM86838:原理图和放大器;布局审阅请求

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM86838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597423/tpsm86838-schematic-layout-review-request

器件型号: TPSM86838

嗨、

我想申请审查 TPSM86838 的原理图和布局。

如果可能、我更喜欢私下共享文件。

此致、

Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mikael:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mikael:

    是否可以通过 e2e 共享该文件?
    有一个私有的内部选项。
    谢谢。

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法在 e2e 上发送消息 — 显示“Cannot message“。 是否有其他共享文件的方法?

    谢谢、

    Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikeal:

    您能否再次提交新工单并上传文件?
    如果您想私下分享,只需选择“内部论坛“作为论坛选项。
    谢谢

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对此造成的不便、我深表歉意;

    我无法在支持表单中找到内部论坛选项。 选择器件型号后、电源管理论坛是下拉列表中最相关的选项。 但是、这会创建一个类似这样的公共论坛帖子。

    以前的文件通常通过 E2E 上的私人消息共享、但这可能已经改变。

    我想知道目前私下共享文件的首选方式。 电子邮件也适用于我,如果它是一个选项.

    此致、

    Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mikael:

    好的。 您可以私下发送给我、我将在此处关闭机票。
    这是我的电子邮件:
    william.lai@ti.com
    谢谢。

    此致、
    William