This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:即用型测试套件或模块 — 物联网器件电源

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62913EVM-077, TPS62913, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598383/tps62913-ready-to-use-test-kit-or-module---iot-device-power-supply

器件型号: TPS62913
本文中讨论的其他部件:TPS62933

上下文:目前正在开发电池供电的物联网设备(硬件已完成)。 现在、我需要制作一个测试/接口板、用于生产测试台和开发人员。 我优先考虑即用型模块或开发套件、因此我更喜欢先在没有完整接口板的情况下进行测试。
该电路板应允许使用更广泛的电源、例如电压不精确的可充电电池、工作台电源或其他具有可变电压(~8V 至 24V,以帮助设计思路)的电源

电气特性:我正在寻找一个降压,PWM 调节,输出应该是低噪音, 3.5V 以上开关频率 600Khz。 总体电流消耗应非常低:几十 mA 并且在深度睡眠时几乎没有电流消耗。 但是、蜂窝调制解调器在射频突发期间需要高达 2.5A 的电流(大约 2ms)、在这些突发期间需要低压降(低于 400mV)。

我注意到的 TI 产品:我看到 TPS62913 模块似乎很适合(但尚未准备好使用)、我想确保它在极低功耗阶段不会不佳。 此外、我看到 了 TPS62913EVM-077、但它没有达到正确的输出电平 (1V2)。

感谢您的帮助,不要犹豫,指出任何其他准备使用的产品