This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655:LED 驱动器 TPS923655 问题

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597935/tps923655-questions-for-led-driver-tps923655

零件号: TPS923655

您好 Lucia、

我在 TI-Forum 中开始了关于 LED 驱动器 TPS923655 的讨论、您让我通过电子邮件与您联系、并就我的问题进行了解答。 不幸的是,我没有得到我的电子邮件联系人的保证。 所以我尝试这种方式,现在…

 

已经有一段时间了、但现在我将开始开发一款适用于工业固化应用的大功率 UV - LED 灯、因此我需要一款简单的 LED 驱动器。 该灯由 4 块 UV LED 组成、每块 16 个 LED 串联、4 个并联。 我想使用 4 个 LED 驱动器来单独控制每个模块。 这意味着每个块都需要大约 4-4、5A 和大约 60V 的驱动电流。

 

输入电压将为 48V

 

所有 4 个灯块的 LED GND 将连接在一起、并可通过一个公共开关进行切换、以便我可以一般地切换整个灯。

 

通常、所有 4 个 LED 驱动器 A 都同时开关(可能会因软件延迟一点点–以减少浪涌电流)。

 

我的问题是:

 

  1. 当我驾驶 IC 达到极限时、您是否会看到任何问题
  2. IC 中的功率损耗是多少–为 IC 提供外部电源电压是否有意义、以便降低功耗?
  3. 是否有可行的计算工具 –我可以从论坛下载的工具不适用于不同的开关频率。
  4. 最好同步 4 个块的所有 4 个 IC、还是可以独立运行每个块?
  5. 如果您不推荐将 IC 用于该应用程序、请提出另一个建议。

 

非常感谢您的帮助和问候

Juergen

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sander:

    很抱歉迟到了。 我刚刚回复了您的电子邮件。 感谢您的耐心!

    BRS

    卢西亚