This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:支持 MTL'S TCP 端口的更小封装

Guru**** 2769895 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TUSB1044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594246/tusb1046a-dci-smaller-package-that-support-mtl-s-tcp-port

器件型号: TUSB1046A-DCI
主题中讨论的其他器件: TUSB1146TUSB1044A

尊敬的团队:  

 

您是否可以建议一个可以满足较小软件包的设备、该软件包支持 MTL 的 TCP 端口并低于要求?  

  1. 10Gbps USB Type-C DP1.4 ALT 重定时器
  2. USB 3.2 GEN2x1 或 x2、USB 3.2 Gen 2x1/2-DP1.4(仅源端)、4 通道 DP1.4 配置
  3. 延迟< 1ns
  4. –23dB 补偿 (5GHz)
  5. 集成 AUX 通道开关
  6. 1.8V±5%
  7. 上电时默认处于 USB Type-C 安全状态(高阻态)。  
  8. 支持 Type-C 连接器翻转和解除翻转适配器。  
  9. 高达 1MHz 的 I2C 从器件管理。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“529730" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594246/tusb1046a-dci-smaller-package-that-support-mtl-s-tcp-port

    您是否可以建议一个可以满足较小软件包的设备、该软件包支持 MTL 的 TCP 端口并低于要求?  

    1. 10Gbps USB Type-C DP1.4 ALT 重定时器
    2. USB 3.2 GEN2x1 或 x2、USB 3.2 Gen 2x1/2-DP1.4(仅源端)、4 通道 DP1.4 配置
    3. 延迟< 1ns
    4. –23dB 补偿 (5GHz)
    5. 集成 AUX 通道开关
    6. 1.8V±5%
    7. 上电时默认处于 USB Type-C 安全状态(高阻态)。  
    8. 支持 Type-C 连接器翻转和解除翻转适配器。  
    9. 高达 1MHz 的 I2C 从器件管理。
    [/报价]

    1.我们没有重定时器、只有转接驱动器

    2.此处需要组合 TUSB1046/ TUSB1146 和 TUSB1044A。

    3.我会检查

    4、我们没有一个器件具有如此大的 EQ 范围

    TUSB1046、TUSB1146 和 TUSB1044A 具有此功能

    6.我们的器件通常由 3.3V 电源供电。 TUSB1046、TUSB1146 和 TUSB1044A 需要此配置

    7、所有零件都有这个

    8.您将需要一个外部 PD 控制器

    TUSB1044A、TUSB1146 和 TUSB1046 支持高达 1MHz 的 I2C 时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复