Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPSI31PXQ1EVM
主题: TPS7A49 中讨论的其他器件
您好:
数据表(第一页)说明了特性部分
用于供电的超低噪声 LDO(5V 至 20V 输入)
可调电源不可用时的电路“
查看原理图、TPS7A49 36V(最大值 36V)
我的问题是:
我可以在 LV+和 LV-处使用 24V 直流吗?