This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:原理图审阅

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600160/bq24075-schematic-review

器件型号: BQ24075

尊敬的团队:

我正在设计一个包含 BQ24075 的原理图。 我完成了包含 BQ24075 的原理图部分。 请查阅下面的内容。

我在在线找到了许多设计、在所有这些设计中、EN 信号连接到输出侧。 我在这里将 EN2 连接到输入电压。 我认为这不是问题。

我的电池是 500mA 电池。

image.png

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您联系我们。 我已经检查过您的原理图。 请在下面查看我的评论。

    • ILIM 由外部 ILIM 电阻器 (EN1=0、EN2=1) 设置、并配置为 500mA。 同样的 500mA 输入电流限制也可以通过使用 USB500 模式 (EN1=1、EN2=0) 实现。
    • EN 引脚可直接连接至 IN。 这就是它们在 BQ24075 EVM 上的连接方式。 此处提供 EVM 原理图: bq24072/3/4/5/9 (T) 和 bq24230/2 1.5A 单芯片锂离子和锂聚合物充电管理 IC EVM
    • /CE、SYSOFF 和 EN 引脚可以直接连接到 GND、而不是通过 10k 电阻器来减少 BOM 数量。 EN 也可以直接连接到 VIN、而不是通过 10k 电阻器连接。 EVM 上的 10k 电阻器主要用于确保评估期间的稳健性。
    • TS 引脚上的 10k 电阻器保持有效的 TS 电压以进行充电。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    谢谢你,我将更新原理图.

    ILIM 由外部 ILIM 电阻器 (EN1=0、EN2=1) 设置并配置为 500mA。 同样的 500mA 输入电流限制也可以通过使用 USB500 模式 (EN1=1、EN2=0) 来实现。[/报价]

    在这种情况下、我是否需要使 ILIM 保持开路?

    我相信我可以保持我的设置,因为它是 (3.6K)

    该 IC 的输出  被调节至 5.5V。 标准 USB Type-C 充电器通常提供  默认为 5V。 就这一点而言、该 IC 是一款线性充电器

    当输入端为 5V 时、IC 会停止工作吗? 或停止为 3.7V 电池充电。

    对于此 IC、当 USB 连接时、输出将为 5.5V、当连接 3.7V 的电池时、输出将为 3.7V。 请您确认

    作为一个调试的角度,我需要在其中添加测试点的信号。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    如果 ILIM 保持悬空、即使在 USB500 模式下也会禁用充电、因此请保持 ILIM 电阻器。 还需要使用 ISET 电阻器来对充电电流进行编程。 500mA 是输入电流限值。 输入电流是系统负载电流和充电电流之和。

    电池仍可以使用 5V USB 电源充电。 对于 BQ24075、目标系统电压为 5.5V。 由于 VIN 仅为 5V、因此该器件无法将 VOUT 调节到目标电平、因此输入 FET (Q1) 被驱动为完全导通。 在本例中、VOUT = VIN - IIN * RDS (on)。

    您可以将其视为尝试将 VOUT 调节至 5.5V 的控制环路、但由于 VIN 低于目标、因此它能做的最好是完全增强输入 FET。

    我建议为 BAT、IN 和 OUT 添加开尔文检测测试点。 除此之外、您还可以添加任何 可能有助于评估的其他测试点。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    非常感谢。

    如果 ILIM 保持悬空、即使在 USB500 模式下也会禁用充电、因此请保留 ILIM 电阻器。 还需要使用 ISET 电阻器来对充电电流进行编程。 500mA 是输入电流限值。 输入电流是系统负载电流和充电电流之和。

    因此,我可以为 ILIM (3.2K) 和 Iset (3.6K) 保留相同的旧值电阻器,并可以更改   EN1=1、EN2=0 的 USB500 模式。  请确认。

    当仅存在电池时、输出电压与电池电压相同。 如果我错了、请纠正我。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    我建议保持 EN1=0 和 EN2=1(输入电流限制由 ILIM 引脚上的电阻器设置)。 输入电流限制仍会通过 RILIM=3.2k 设置为 500mA、但该配置让您 可以灵活地在将来调整 ILIM 电阻器。 您还可以保持 RISET = 3.6k。

    但是、如果您想使用 VINDPM 功能、我建议改用 USB500 模式、因为 VINDPM 仅在 EN2=0 时启用。

    只有电池时、输出电压与电池电压相同。

    是的、正确。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    晚圣诞节的愿望和先进的新年快乐。

    我保持  EN1=0 和 EN2=1。 请查看更新后的原理图。

    e2e.ti.com/.../Power_5F00_Entry.pdf

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    我们的团队即将迎来新年假期、我们将在下周与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    新年快乐!

    更新后的原理图看起来很好。

    此致、

    Alec