Other Parts Discussed in Thread: BQ25773, BQ25720, BQ25730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ25720
Thread 中讨论的其他器件: BQ25730、BQ25773、 Tiger
您好、
我们将在一个工程中添加一个“BQ25720RSNR"。“。 我们希望专家能回顾此电池充电器的设计(尤其是 MOSFET 和电感器选型)。 设计 PDF 已附加。BQ25720RSRSNR_BATTERY CHARGER.pdf
以下是系统规格。
1 — 系统输出电流设置为 22A。
2 — 电池充电电流限制设置为 8A。
请查看设计、如果有任何原理图错误、敬请告知我们。