This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:LM5163 电感器选择

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5163, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602104/lm5163-lm5163-inductor-choose

器件型号: LM5163
主题: LM5164 中讨论的其他器件

您好的团队、

我建议 LM5163 替换 MPQ4589。 但 webench 建议 L = 220uH

但 MPQ4589 使用 22uH。 相同的电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    您的原理图的规格是什么? Vin、Vout、Iout、FSW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    Vin=36~60V Vo=30V Io=0.35A Fsw= 300K 或其他适用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    更新了电感器信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    除非您计划使用比 1Mz 到 2.2MHz 更高的频率、否则 22uH 电容在 30V 下的输出不会很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    但客户使用 MPQ4589 进行设计、Fsw 为 400K。  

    使用 22uH 时会产生什么影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    您能更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    我不在办公室。  

    嗯、将电感器值降低近 90%会 大幅增加输出电压/电流纹波、由于较高的峰值电流和潜在饱和而降低效率、减慢瞬态响应、并可能导致不稳定或故障。  

    我计算出您的 Ipeak、值为 1.35A

    我认为 LM5164 适用于这个 22uH 系统。