This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:未连接 VIN 时、TPS61023 是否可以向输出引脚施加 5V 电压?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602689/tps61023-tps61023-is-it-okay-to-apply-5v-to-output-pin-when-vin-not-connected

器件型号: TPS61023

我将 TPS61023 配置为通过 2 节 AA 电池输出 5V 电压、这样可以正常工作。

我还想不时通过 USB 从 5V 电压为我的应用供电。 我要取出电池来执行此操作。 因此、TPS61023 的引脚 6 (VOUT) 上的电压为 5V。 引脚 3 (VIN) 不会进行任何连接。 可以这样做吗?

TIA

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David、

    建议在 USB 和 VOUT 引脚之间添加一个二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您抽出宝贵的时间进行回复。 我可能会这样做、但我仍然想知道芯片本身在未通电时是否能够耐受 5V 电压施加到输出引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David、

    这样做是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我认为您的意思是、当芯片未通电时、向输出引脚施加 5V 电压是完全正确的。 如果我错了、请更正我、但根据我目前对您的回复的理解、我会将您的回复标记为“此已解决我的问题“。