This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:1s 锂离子电池充电器 IC、类似于 TI BQ25756E(太阳能+ MPPT +降压/升压,独立)

Guru**** 2770055 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25690, BQ25798, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602305/bq25756e-1s-li-ion-battery-charger-ic-similar-to-ti-bq25756e-solar-mppt-buck-boost-standalone

器件型号: BQ25756E
Thread 中讨论的其他器件: BQ25690BQ25798BQ25756

大家好:

我正在寻找一个 单节锂离子电池充电器 IC 功能与类似 TI BQ25756E

我的要求:

  • 电池:1 节锂离子电池(最高 4.2V)

  • 输入源:~6V 太阳能电池板 (~2W)

  • 拓扑:降压/升压(输入可以高于或低于电池电压)

  • 支持太阳能充电的 MPPT

  • 独立类型

BQ25756E 在我的应用中似乎有些功能过剩且复杂、我在寻找 更简单或成本更低的替代方案 具有类似的核心功能。

如有任何建议或设计经验、我们深表感谢。

提前感谢



 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kavitha、

    我们还有 2 个额外的充电器 IC、它们具有某种形式的内置 MPPT、但它们没有全电池板扫描:

    • BQ25690
    • BQ25798

    这些充电器 IC 是否符合您的要求?

    此外、您可以按照以下应用手册使用 MCU 控制实现您自己的 MPPT 算法:

    这样、就可以更灵活地选择充电器 IC。

    如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael Bradbourne、

    感谢您提供的信息。

    对于我们的应用、最好有一个内置 MPPT 功能的独立模块、而不是通过 MCU 控制实现 MPPT。

    此致、
    Kavitha R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavitha:

    在这种情况下、我将阅读 BQ25690 和 BQ25798 数据表的 MPPT 部分、看看这些 MPPT 功能是否适用于您的系统。 我认为 MPPT 在不同器件之间的工作原理非常相似、在这些器件中、转换器具有开路电压的一定百分比、转换器会将 VIN_DPM 设置为并将以特定的时间间隔进行更新。 BQ25690 有点新、但我认为它还具有根据输入电压自动设置 VINDPM 的功能。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael Bradbourne、

    我们正在设计一种电池充电电路、其要求如下:

    • 电池将由其充电 可采用 6V、2W 多晶太阳能电池板 5V、1A 适配器

    • 充电器必须在多云/弱光条件下工作 传动器中。

    • 微控制器将不会持续通电 所以我们需要一个 独立电池充电器 IC (无 MCU 控制)。

    您能提出一个合适的 充电器 IC 或参考设计 可以满足这些要求、特别是在不同输入条件下进行太阳能充电的用例中?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kavitha、

    何时为 MCU 供电? 所有充电器 IC 都需要 I2C 才能进入 MPPT。 启用 MPPT 且禁用看门狗计时器后、MPPT 算法应连续运行。 BQ25798 或 BQ25690 上的 MPPT 是否存在任何问题?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael Bradbourne、

    系统 MCU 会定期唤醒(每~3 分钟一次)、否则保持深度睡眠状态。 负载直接连接到电池。

    BQ25690 缺货、BQ25798 需要对 MCU 寄存器进行编程才能启用 MPPT。 因此、我们更倾向于使用能够真正独立运行的充电器 IC、如果需要、可提供可选的 I²C μ A 可配置性(例如,与 BQ25756 类似的 IC)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavitha:

    BQ25756E 还需要对 MCU 寄存器进行编程来启用 MPPT。 这三个充电器 IC 是唯一具有 MPPT 功能的降压/升压充电器 IC。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的澄清。 由于所有 MPPT 充电 IC 都需要编程、我们将为我们的应用选择 BQ25798

    此致、
    Kavitha R