This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78M:Onsemi MC7812BTRKG 的 P2P 替代产品

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601347/lm78m-p2p-replacement-of-onsemi-mc7812bdtrkg

器件型号: LM78M
主题中讨论的其他器件: LM317TPS7A47

尊敬的团队:

我们有 P2P 替代 Onsemi MC7812BTRKG 吗、我在 TI.com 上找不到解决方案。谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    最接近的是 UA78M12CKVURG3、但是唯一的问题是它不会达到完整的 1A。

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres、我们注意到 数据表中列出了新芯片和旧芯片 、并且参数存在差异。 客户想要选择新版本、如何确认 UA78M12CKVURG3 为新芯片?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RECCA:

    可以通过封装标签了解客户获得的芯片、如命名规则表中所述。 但是、订购此设备时、有机会混合使用新旧材料、旧材料耗尽后、这种情况会发生变化。 旧材料耗尽后、将只运送新材料。

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    我们是否有 MC7812BTRKG 的非 P2P 替代产品、似乎 LM317 是我在 TI.com 上找到的合适器件、但它已经旧了。 我们是否有任何新的一款具有与 ON 类似精度并具有 1A 输出电流能力的器件? 提前感谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    由于输入电压、LM317 将是采用类似封装的器件的最佳选择。 具有 1A 电流和>30V 输入电压的较新器件是 TPS7A47、但封装没有引线。

    此致、

    Andres