This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:具有 PSR 和过功率保护功能的反激式控制器?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605200/ucc28730-q1-flyback-controller-with-psr-and-overpower-protection

器件型号: UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28600、UCC28730

您好、您能否推荐具有以下功能的 PN:

高电压启动、初级侧调节、 准 电感、可调节过功率保护、电流控制、 低功耗模式、短路保护。

今天我们使用 OnSemi 的 NCP1340、但我们正在寻找可用于新设计的替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:  

    感谢您考虑使用 TI 产品!  UCC28730 是支持上述特性的合适器件。 但是、另一个兼容器件是  带有 NCP1340 的 UCC28600。

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anita:

    如何设置过功率保护?
    查看 NCP1340 的数据表、借助该组件、我们可以设置一个可从初级传输到次级的功率阈值、如果直流链路上升、则会降低峰值电流限制、以在电源输出端保持相同的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:  

    UCC28600 具有类似的“逐周期功率限制“概念。 说明(引用数据表相同): 当 CS 电压加上功率限制偏移超过 1.2V 时、周期终止。为了在 QR 反激式转换器的整个线路电压范围内限制功率、CS 引脚电压必须具有与初级电流成正比的分量、并且由于线路电压引起的可预测的开关频率变化、该分量与线路电压成正比。 在功率限制下、将 CS 引脚电压加上内部 CS 失调电压与 PWM 比较器中的恒定 1.2V 基准进行比较。 ½、在逐周期功率限制期间、峰值 CS 电压通常为 0.8V。从 OVP 引脚 (ILINE) 提供的电流反映到连接至 CS 引脚的 Δ I ILINE 依赖电流源。 可以通过 CS 引脚和电流检测电阻之间的电阻 RPL 对功率限制功能进行编程。 电流 ILINE 与线路电压成正比、变压器匝数比为 NB/NP 且电阻器 ROVP1。 对电流 ILINE 进行编程、以设置线路过压保护。 电阻 RPL 向电流检测信号增加了一个与线路电压成正比的电压。 适当的额外电压量具有逐周期限制功率的效果。 请注意、由于功能交互、必须将 RCS、RPL、ROVP1 和 ROVP2 调整为一个集合。

    虽然 UCC28730 没有固定的过功率保护、但它具有单独的过流和过压保护、根据该保护、过功率保护将默认工作。

    谢谢

    此致

    Anita