请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS2661
您好:
我需要有关 TPS26613 单极电流限制 (IOL) 的更多信息。
我们的应用使用 91 欧姆负载电阻器。 TPS26613 取代 MAX14626。
-VS 和 MODE 接地。
+Vs = 3.3V
VSNS 和 SGOOD 悬空。
数据表指出、TPS26613 通常在 32mA 时跳闸、但也陈述了最大 40mA。 需要 32mA、40mA 太大。
如何确保 32mA 的芯片跳闸不靠近 40mA?
范围是否是由于制造差异造成的?
测量给定芯片的跳变点后、是否可以在其上传递相同的跳变点?
感谢你的帮助。