This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259827LEVM:如何知道上电时的最大电流限制?

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605499/tps259827levm-how-to-know-the-max-current-limit-at-power-on

器件型号: TPS259827LEVM

您好:
我在 设计中使用 TPS259827。 以下是应用程序的详细信息:  
VIN=12V Ilimit=12A
电路断开前延迟=100us 后重试时间=4.7S  

我测试了电子负载的断路行为、在 12A 以上时 Vout 实际上已关断。 但是、如果在 4.7S 条件下、电子负载小于 12A 且大于 2.5A、则尝试上电仍然失败。 该器件会在每个 4.7S 条件下再次尝试、但仅当负载小于 2.5A 时才能够通电。  

-现在的问题是什么是电源时的电流最大限制?
-是否由于热关机机制导致在较高负载时重试不成功?  

谢谢、
是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fereshte:


    这是由于热关断机制、较高负载时的重试失败。 您不能在启动期间使用 CC 负载。

    一旦 VOUT 导通、CC 负载就开始从 FET = 0 处拉取电流。 当时 FET 承受了很多的功率应力,因为它的 VIN*I_LOAD 和它可能非常高,会发生热关断。

    您可以使用 CR 负载并执行实验。 如果您也需要可变载荷、则可以逐渐增加载荷。

    此致  

    Hemanth.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fereshte:

    很高兴您的问题得到解决。

    谢谢、

    Hemanth.