This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC57108:UCC57108 VDD 电源电流

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC57108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608390/ucc57108-ucc57108-vdd-supply-current

器件型号: UCC57108

大家好、

电路中内置的电源连接到 UCC57108 的 VDD。
我将电源设置为 15V/UCC57108、并尝试为 10mA 上电。
然而、由于电源的电流限制、电压下降、UCC57108 无法启动。
除 VDD 外、没有其他接线端子可供电源供电。
向 IN 端子施加栅极信号之前的 VDD 电源电流典型值为 0.8mA、MAX:1.2mA。

请告诉我启动时所需的 VDD 电源电流。
如果可能、我想以 15V/大约 2mA 的速度运行电源(连接的 VDD)。
可以在靠近 IC 的位置添加一个电容器。

此致、
Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    您能否尝试使用 VDD 旁路电容器再次启动?  TI 建议使用两个电容器:一个 100nF 陶瓷表面贴装电容器、距离器件的 VDD 引脚不到 1mm;另一个并联添加几微法拉的陶瓷表面贴装电容器。 如果没有旁路电容器、VDD 上可能会有一些噪声损坏内部二极管、从而导致器件无法通电。 我能够在实验室中进行快速测试、我的器件(确实有 1uF 和 0.1uF 旁路电容器)能够在 15V 和 0.92mA 电源电流下通电而无需钳位。 请尝试此操作、让我知道它是否能解决您的问题。  

    谢谢、

    Annabelle