This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923612:在 ADIM 引脚上使用与门进行使能和 PWM 控制

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607632/tps923612-and-gate-on-adim-pin-for-enable-and-pwm-control

器件型号: TPS923612
主题中讨论的其他器件: TPS61042

您好、

ADIM 引脚用于 LED 的使能和调光功能。 image.png

TPS61042 使用与门驱动 CTRL 引脚、如下所示:

image.png

 

我可以将这种配置用于 TPS92361x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家会稍后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Puvi

    TPS61042 与 CTRL 引脚一起使用 PWM 调光:当 CTRL 引脚为高电平、器件启用、内部开关 Q2 持续导通、稳压恒定输出电流流经 LED;

    当 CTRL 引脚为低电平时、器件被禁用、没有电流流过 LED。

    通过向 CTRL 施加 PWM 信号并更改占空比、我们可以获得不同的亮度。

    TPS92361X 使用模拟调光方法。 施加到 ADIM 引脚的 PWM 信号将调节内部 Vref、输出电流 (ILED) 恒定、电流幅度随着输入 PWM 信号占空比的变化而变化。

    因此、不能以。μ F 的方式使用 TPS92361X

    您是否会考虑使用这样的负载开关:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps22917.pdf?ts = 1768813471506&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct-category%252Fpower-management%252Fload-switches%252Fproducts.html 、 接通状态由数字输入控制。 当“开启“电压较低时、您可以断开 TPS92361X 与输入电源轨的连接。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 ADIM 引脚上设置了一个上拉电阻、以将 LED 的默认状态保持在 100%亮度。

    是否有方法可以通过直接在引脚上应用 PWM 来覆盖该操作(无需额外的 IC)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望 ADIM 默认为高电平、并且用户可以选择通过 PWM 进行调光、而无需更改电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Purvi

    我们的专家明天会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不应该起作用...

    通过将 ADIM 拉至高电平、意味着 ADIM 输入占空比为 100%。VFB 为 200mV。   ILED 的亮度为 100%。  

    如果输入 PWM 信号到 ADIM 引脚、则 VFB 调节为曲线。 ILED 是连续的、但该 值经过调节。

    我的理解是您想应用 PWM 信号、当 PWM 为低电平/高电平时 ILED 可以为 0? 如何添加像 TPS92641 这样的外部分流 FET

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 EVM 上放置一个上拉电阻(如图所示)。 在不移除上拉电阻的情况下、我将 PWM 施加到 ADIM 引脚。

    给电路板上电后、我的 LED 默认亮度将达到 100%。 一旦我给出 PWM、我就能够控制亮度、而无需移除上拉电阻。

    我监控了 VFB、并根据数据表对其进行了调节。

    感谢你的帮助