器件型号: LP87702-Q1
主题: AM62A74 中讨论的其他器件
TI 团队大家好、
我们使用的是 LP877020RHBRQ1 直流/直流转换器 5V、3.3V 和 1.8V 电流。 这些输出轨对于我们的系统至关重要、因为它们为多个接口供电。
可通过访问和配置 PMIC I²C 在 U-Boot 阶段 。 但是、我们正在观察 间歇性检测问题 引导模式。
观察到的行为:
-
在 U-Boot I2C 扫描期间、PMIC 为 未始终检测到 。
-
有时、器件是 根本没有列出 。
-
在其他时间、它会被检测到并显示在 I2C 地址 0x60 。
-
只有在成功检测到 PMIC 时、我们才能够配置超过 I²C μ s 的输出电压。
-
如果未检测到器件、则无法应用 PMIC 配置、这会影响系统启动、因为这些电源轨是必不可少的。
在此阶段、我们需要的是 TI 的建议和建议的调试方法 以解决此间歇性检测问题。 关于这一点的任何指导都 将非常有帮助。
谢谢你
阿努斯里 T V
项目工程师
高级计算发展中心 (CDAC)