This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:TPS1685 启动波形和 AOA

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602365/tps1685-tps1685-startup-waveforms-and-aoa

器件型号: TPS1685

您好:  

请参阅所附 PCB 上 TPS1685 的启动波形。  

曲线 F2 是热插拔的 VDS(数学函数 CH1-CH2)。  

您能否确认行为是否符合预期? 如何确保该图不违反 AOA 曲线呢?  

HS_U41_STARTUP.png

 

提前感谢您、  

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    TPS1685 具有自保护 AOA 功能。 VDS 看起来不错。

    IIN 电流超过器件启动电流限制、因此将进入热折返并限制启动电流。

    COUT 值和 dVdt 电容是多少。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、  

    COUT =~260uF。  

    Cdvdt = 22nF。  

    启动电流是否在内部限制为 0.5A?  

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    是否有任何更新?  

    您在提供的图中看到任何问题吗?  

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    很抱歉耽误你的时间。

    启动期间可以获得的最大电流为 0.5A(典型值)。 考虑到器件间的差异、启动电流可以更低。  

    如果您不需要激进的启动时间、可以将 Cdvdt 增加至 47nF。

    此外、使用 TPS1685 的 PG 输出启用下游、以便器件在启动期间仅承受容性负载。

    此致

    Rakesh