This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756 与 LMG2100R044 集成

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608941/bq25756-bq25756-integration-with-lmg2100r044

器件型号: BQ25756
主题中讨论的其他器件: LMG2100R044

您好、

我已经成功地在多个 MPPT 设计中使用 BQ25756。 我有一个需要高功率密度的新 MPPT 项目。 我想检查是否可以使用 BQ25756 MOSFET 驱动输出作为 LMG2100R044 GaN 半桥的数字输入、并具有自己的内置驱动器。  

对于这种配置、我想

DRV_SUP -> 5V

BTST1 -> 5V

HIDRV1 ->高电平 (LMG2100R044)

SW1 ->接地

LODRV1 LI (LMG2100R044)

电池侧也是如此。 此配置是否有效或 BQ25756 是否需要以电气方式连接到 SW1 和 SW2  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这不奏效。 器件用于调节的部分内容是电感器电流。 为了检测此引脚、BQ25756 必须具有 SW1 和 SW2 连接。 由于 HIDRV 以 SW 为基准、因此 HI (LMG2100R044) 连接将超过最大额定值。

    我听说客户在 BTST 上使用隔离式电源、并成功使用 HIDRV 和 LODRV 直接连接到 GaN。 在 BQ25756 上驱动 GaN 的主要问题是、漏电流对于栅极驱动器来说过高、但隔离式电源应抵消这一点。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的 th

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息、我将了解 BTST 上的隔离式电源