This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7716:BQ77905 电池保护电路板设计

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608090/bq7716-bq77905-battery-protect-board-design

器件型号: BQ7716
主题: BQ77905 中讨论的其他器件

你(们)好

三个用于电池保护的电路板:  

电路板 A:6 系列、继续 30A、峰值 50A(2~3 秒/10 秒)

板 B:支持 14 系列/12 系列(共同布局)、

i.继续 100A、峰值 150A

II。继续行驶 150A、峰值 300A

通过数字接口 (I2C) 或电阻设置设置电流限制。  

板 C:支持 18 系列/20 系列(共同布局)、继续“A、峰值“A

目前、我找到了一个可堆叠的 BQ77095 芯片。

我计划在这三个电路板上共享此芯片:  

电路板 A BQ77905 x 2 > 3+3

电路板 B-14 系列 BQ77905 x 3 > 5+5+4

电路板 B-12 系列 BQ77905 x 3 > 4+4+4

C-18 系列电路板 BQ77905 x 4 > 5+5+5+3

C-20 系列电路板 BQ77905 x 4 > 5+5+5+5

 

此外、如果需要电池平衡、是否有任何 BQ77905 堆叠参考设计?

或者、您能否为设计这三种电路板(电池保护+电池平衡)推荐一种合适的解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请更新;客户关注此案例。