Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064-Q1, TUSB1064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TUSB1064
尊敬的团队:
由于 PD1.4 要求、我们正在考虑从 Parade PS8742B 替换它。
Q1:使用 I2C 控制时、我们是否可以将 11 引脚 (EQ0)、14 引脚 (EQ1)、2 引脚 (DPEQ1) 和 3 引脚 (SSEQ1) 保持开路? 或者我们是否需要下拉或上拉至某个位置? 如果可能、设计优先选择开路。
问题 2:我们是否能够在不使用上拉电阻的情况下将 EN(引脚 29)直接连接到 3.3V? TUSB1064-Q1 D/S 提到需要 10k Ω 或 50k Ω 电阻器。 与竞争产品相比的 POV 替代产品、优先选择 Q1 以外的任何电阻器。
TUSB1064: 
TUSB1064-Q1: 
此致、
Yuto