请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCC23513-Q1
尊敬的先生:
我们计划使用光隔离式栅极驱动器“UCC23513QDWYRQ1"来“来新建项目。 一个关键参数是最大隔离工作电压、根据数据表、该电压为 1500Vrms。
我们还发现器件“UCC23513DWYR",“,其、其最大隔离工作电压= 1060V
对我们来说、汽车认证不是必需的、我们只需要更高的隔离值、项目对成本敏感。 因此,由于非汽车零部件的成本要低得多,我的问题是:
这两个组件之间的隔离电压差异是否仅由于鉴定程序(测试严重程度?) 汽车器件是否真的更好? 换言之、切屑是否相同、而只有夸脱过程改变、或切屑是否真的不同?
感谢您的支持
David Girardin
高级开发工程师
Power Integrations Switzerland GmbH
办公室:+41 32 580 02 83
Längfeldweg 87
2504 Biel-Bienne, Switzerland
david.girardin@power.com